This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP40934:该参考设计未提供原理图和布局 pdf 文件。

Guru**** 2504335 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25762-Q1, PMP40934

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1312313/pmp40934-the-schematic-and-layout-pdf-files-are-unavailable-for-this-reference-design

器件型号:PMP40934
主题中讨论的其他器件:TPS25762-Q1

您好!

我正在设计使用 TPS25762-Q1的 PD 充电器。 我想知道哪些未使用的引脚应该保持悬空或上拉/下拉、等等。 产品说明书对此不是很清楚。 更具体地说、我指的是引脚25、26、2、18、17 23、24、8、9和22协议的约束条件。

由于 PMP40934参考设计包含 TPS25762-Q1、因此我尝试下载了 PMP40934原理图和布局布线表以便更好地理解引脚排列。 不幸的是,两个 PDF 文件似乎已损坏;我无法打开它们。

是否有人能够提供文档?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    我刚从 TI.com 上的 PMP40934文件夹下载了原理图和布局 PDF、它们对我很合适。 问题必须在您的终端、例如您用于显示 PDF 的程序。

    此致

    马库斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您正在使用哪个程序?

    感谢您的快速回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以使用 Adobe Acrobat Reader、Mozilla Firefox 和 Microsoft Edge 打开文件。 我还没有尝试过其他任何东西。

    您是否已经尝试过第二次下载?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我认为这是一个安全问题。 我的手机可以正常打开它们。 谢谢!