This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSPICE-FOR-TI:[ PSPICE-FOR-TI ]无法获得有效的许可证

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1311646/pspice-for-ti-pspice-for-ti-unable-to-valid-licenses

器件型号:PSPICE-FOR-TI

您好  

您能否解决此许可证问题?  

-埃里克·李

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    您可以在浏览器中打开以下 URL 吗: https://cdsplicwc.cadence.com/chws/test/connection.html

    如果没有显示"Successful Connection"、那么您的互联网连接存在问题、您应该与它联系。 如果显示"连接成功"、您是否会向我们发送 位置%appdata%\Cadences\PSpiceTIInstall 的安装日志 cdsPspiceTIlog.txt?

    请勿发布您的 license.txt 文件、但请检查该文件是否存在。 它存储在: %appdata%\Cadence\VBL\TI_PSpice_174\license

    此致、

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David 您好!  

    其名为"成功连接"。

     e2e.ti.com/.../7142.license.txt

    -埃里克·李

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    请尝试 l 中列出的步骤 插入的线程

    您的代码是不同的、但它们可能都是相关的。

    大卫