This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01464:UCC28740

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: TL431, UCC28740, TIDA-01464

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1307809/tida-01464-ucc28740

器件型号:TIDA-01464
主题中讨论的其他器件:UCC28740、TL431、

e2e.ti.com/.../QR_5F00_FLYBACK_5F00_VCFB-w-SW.pdf

您好、请参阅随附的基于参考设计 TIDA-01-01464的电源的 pdf 文档。  显示了85-256Vac 输入的 Lm 和匝数比值

电源无法正常运行、Vdd 会显示斜坡误差电压并持续重新启动。 注释中未提及三个脉冲、而是 UCC28740的 DRV 输出产生一个脉冲。 AUX 和 Secondary 上的波形都是正确的。  由于次级电压没有足够的时间上升并提供反馈、因此器件将继续重启。 即使将 Vdd 引脚的电容值从10uf 降低到1uf、也没有太大好处。 该反馈自行测试并通过向输出注入反信号来正常工作。

电阻器 RS1和 RS2分别设置为77K 和20K。 电流检测电阻器的值没有改进、已降低。

执行另一步骤来检查另一个类似的参考设计 TIDUAN0B、它适用于100W 24V 电压。 使用了 Wurth 的相同变压器、并具有确切的元件、包括使用参考设计中使用的 TL431反馈。 但我们的项目使用两个开关。 基本上、设计与100W 完全相同、只是我们使用了两个开关反激式、没有其他区别。 问题仍然存在。

很多人正在进行这个项目,它影响到工作人员的非常消极的方式,请在审查后立即联系我们。 如果需要其他数据、请联系。  谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hamid:

    您能否澄清一下您针对反馈环路进行的测试? 我查看了您的原理图、唯一的区别似乎是反馈部分。

    您是否可以修改电路板、使运算放大器输出连接到光耦合器阴极? 因此、将 U6-2连接到 U4A-1、然后通过电阻器上拉至 P12V。 然后移除 U4B、R59和 D19。

    可能反馈环路的逻辑反相、这会导致启动时检测到故障。

    谢谢。

    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复、感谢您的答复。

    反馈测试是独立测试、从 C27的输出端注入28-31V 的测试电压。当电压从28V 向上增加时、 监控到 U6 (光耦合器)的输入和 U6的输出。 当电压达到 30V 的阈值时、光耦合器的输出将状态从高电平变为低电平。

    接下来、我让我们的同事要做的就是删除所有反馈、然后恢复为仅使用具有光耦合器的 TL431。 TlL431的 Rtop 为47.5K、Rbottom 约为4.2K、以将阈值设置为30V 输出附近。   光耦合器 (引脚4)的输出连接到 U5 VDD (12V-PRI)、光耦合器的发射极连接到 U5 (UCC28740)引脚5、并 通过10K 接地进行分流。 (引脚3通过10K 电阻接地)。

    同样的方法也用于验证新的简单反馈、并且工作正常。 问题仍然存在。 即 U5 VDD 斜坡和 UCC28740引脚6驱动输出重复三个序列脉冲、附加的是一些波形、 电源永远不会达到稳定状态、辅助电源应达到20V、而辅助电源应为30Vdc。

    附件是一些图片,希望这将有所帮助。 此外、还使用了两种不同的变压器(一种是我的朋友 Minntronix 制造的、另一种是 Wurth (目录器件)制造的。 附加的波形来自使用 Wurth 变压器250uH、27、6A。

    s.e2e.ti.com/.../750316326-27V-6A.pdfe2e.ti.com/.../21151-Rev-3Minntronix-140uh-Designed-by-HK.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复、感谢您的答复。

    反馈测试是独立测试、从 C27的输出端注入28-31V 的测试电压。当电压从28V 向上增加时、 监控到 U6 (光耦合器)的输入和 U6的输出。 当电压达到 30V 的阈值时、光耦合器的输出将状态从高电平变为低电平。

    接下来、我让我们的同事要做的就是删除所有反馈、然后恢复为仅使用具有光耦合器的 TL431。 TlL431的 Rtop 为47.5K、Rbottom 约为4.2K、以将阈值设置为30V 输出附近。   光耦合器 (引脚4)的输出连接到 U5 VDD (12V-PRI)、光耦合器的发射极连接到 U5 (UCC28740)引脚5、并 通过10K 接地进行分流。 (引脚3通过10K 电阻接地)。

    同样的方法也用于验证新的简单反馈、并且工作正常。 问题仍然存在。 即 U5 VDD 斜坡和 UCC28740引脚6驱动输出重复三个序列脉冲、附加的是一些波形、 电源永远不会达到稳定状态、辅助电源应达到20V、而辅助电源应为30Vdc。

    附件是一些图片,希望这将有所帮助。 此外、还使用了两种不同的变压器(一种是我的朋友 Minntronix 制造的、另一种是 Wurth (目录器件)制造的。 附加的波形来自使用 Wurth 变压器250uH、27、6A。

    s.e2e.ti.com/.../750316326-27V-6A.pdfe2e.ti.com/.../21151-Rev-3Minntronix-140uh-Designed-by-HK.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想我太多次按下回复按钮、哎呀。 请回顾并跟进、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不是一个问题,谢谢你的答复。 逻辑似乎发生了翻转、是否可以将光电电路配置为与 TIDA-01464类似? 对于二极管、应通过电阻器将引脚1上拉至直流电压、然后将运算放大器的输出连接到阴极(引脚2)。

    这三个脉冲表示检测到故障。 UCC28740数据表的第7.3.4节介绍了可能可检测到的故障条件。 不正确的反馈网络可能会告诉控制器发生输出过压事件。