大家好、
我们的一位客户遇到了与"原始问题"相同的问题。 指定目录下没有安装日志。 正在使用的 PC 操作系统是 window10。 我可以知道原因吗? 谢谢你。

此致、
罗艾米
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我们的一位客户遇到了与"原始问题"相同的问题。 指定目录下没有安装日志。 正在使用的 PC 操作系统是 window10。 我可以知道原因吗? 谢谢你。

此致、
罗艾米
尊敬的 Amy:
这与另一个 E2E 主题不同吗? 1286649?
如果情况不同、我刚刚看到了一个类似的问题、他们最终能够通过执行以下操作来解决此问题:
我们的团队成员分享了一种解决安装问题的方法。 这是因为 Endpoint Protector 阻止安装程序运行,并且通过将此问题添加到"允许"列表并更新本地策略来解决此问题。 通过 右键单击系统托盘中的 Endpoint Protector 图标(看起来像交通信号灯的图标)并选择"Update Policies Now"(立即更新策略)、我可以更新本地策略。 
大卫
尊敬的 Amy:
请让客户尝试对其系统进行以下更新:
系统策略阻止执行安装程序使用的算法。
A)。 打开 Windows 控制面板->管理工具->本地安全策略
(b). 在左侧列中,选择本地策略->安全选项。
(c). 在右侧列中、选择 System Cryptography:Use FIPS compliant algorithms for encryption、hash and signing。 双击此按钮、如果启用、则将其设置为禁用。
(d). 重新启动机器并再次执行安装
大卫