This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSPICE-FOR-TI:安装问题

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: PSPICE-FOR-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1297498/pspice-for-ti-installation-problem

器件型号:PSPICE-FOR-TI

我已安装 PSpice for TI、但无法运行。

我单击了"PSpice for TI"、但没有发生任何情况。

我该怎么办?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、YW:

    安装完成后会显示"运行配置安装实用程序"的说明

    你这么做了吗?

    当您尝试运行 PSpice for TI 时、是否显示任何错误消息?

    程序是否显示在任务管理器中?

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经 运行了配置安装实用程序、仍然无法运行 PSpice for TI、

    当我尝试运行 PSpice for TI 时、没有任何错误 消息。

    该程序未显示在任务管理器中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能给我提供%CDS_HOME%的屏幕快照吗? 降序进入 cdssetup/psspTILibDir

    "那你打算怎么办?"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    C:\CDS_SPB_HOME\cdssetup\pspTILibDir

       

    C:\CDS_SPB_HOME\cdssetup\pspTILibDir\download

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我继续了解您在安装实用程序期间使用的设置。

    您的 LibraryUpdate.log 显示什么内容?

    您是否具有以下文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LibraryUpdate.log

    [2023_Novemon_29_09_54_49][成功]-库更新已启动。
    [2023_Novemon_29_09_57_54][success]- Library Update Success : C:\CDS_SPB_HOME\cdssetup\pspTILibDir\download/pspmetadata.db for Full update
    [2023_Novemon_29_09_57_54][成功]-库已成功更新。

    我没有这些文件、 LibraryUpdate.log 是 我的 cdssetup\pspTILibDir\download 文件夹中唯一的文件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、YW:

    我已经提交了它以获得 Cadence 的额外支持。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    YW、

    他们确实需要尝试以下操作:

    您能要求用户在管理模式下尝试运行该工具吗?
    右键点击并选择 Run As Admin。

    此外、如果有任何防病毒软件阻止 PSpice for TI 启动、请让用户检查其防病毒日志。 如果是、他们需要将其添加到防病毒软件的例外列表中。

    库日志似乎正确。 执行 PSpice for TI exe 时看起来存在一些权限问题。

    另外,您能否确认在安装完成后是否出现配置实用程序窗口,或者用户是否单独调用了配置实用程序?

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、YW:

    只是跟进。 您是否已完成 PSpice 的安装?

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我尝试登录 PSpice-for-TI_setup 时、显示了该消息

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、YW:

    这是新问题。 我在方便的表中查找它、但我们没有看到那个特定的错误代码。

    让我把这件事提交给 Cadence 进行进一步调查。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、YW:

    另一用户报告称,替换%AppData%\Cadence\PSpiceTIInstall 中的配置文件解决了其-16错误问题。

    这是那个文件。

    Davide2e.ti.com/.../0552_2E00_TIPSpice_2E00_exe_2E00_config

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、YW:

    您是否仍遇到-16错误?

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    -16错误在我第二次打开安装工具时消失

      在管理员模式下运行该工具后、我现在可以使用 PSpice for TI 了。