This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP22650:FET 并行整流器使用说明

Guru**** 2847390 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1309653/pmp22650-fet-paralled-rectifier-instructions-for-use

器件型号:PMP22650

大家好、

什么是 FET 并行整流器电路图使用说明?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些 FET 是低频交流线路 FET。 它们是并联的、以满足系统的效率和热要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    @Brent McDonald,很高兴见到你!

    我将联系询问跳线。 您能否解释一下纳入这些标准的原因?

    此外、您能否共享 E3版本的 Altium 项目? 您知道谁是共享此项目的合适联系人吗?

    我想知道双向功能是否在最新固件更新中正常工作。 什么时候会有双向固件版本?

    我们与西班牙的销售代表 Joselito Go 进行了交谈但他们建议我们查看此论坛以了解更多信息。

    此外、 您是否有任何联系方式可以为我们提供一个组装完备的 PCB?

    最后、您是否知道 TI 有任何能够为此提供帮助的人员?

    此致、谢谢。

    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rafael、

    • 之所以添加跳线、是因为该区域有大量过孔。 担心铜会不足以为电流提供支持。 因此、我们添加了这些参数。
    • 我将连接 E3版本的板。
    • 目前没有双向固件支持、我对它的完成情况没有可靠的估计。 我想今年晚些时候。
    • 由于硬件的复杂性和成本、我们不再为此电路板提供硬件。 如需对硬件请求的任何支持、请联系 TI 当地的销售和应用联系人。  

    e2e.ti.com/.../PMP22650-_2D00_-E3-_2800_8_2D00_10_2D00_2023_2900_.zip 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    太完美了、非常感谢。

    我们将制造10个原型。

    在西班牙,没有任何制造商能够生产具有这些特性的 PCB ,因为微孔非常小,并且有几个独特的特性使其成为7级 PCB。

    您推荐哪个供应商制造这些器件? 还是应该将它们发送到何处进行制造?

    非常感谢、此致、

    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rafael、

    我使用鹰电路来建造,但在美国和中国有很多 PCB 供应商可以做到这一点。

    https://www.eaglecircuits.com/

    此致、

    布伦特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brent:

    您是否使用 Eagle 电路进行生产? 我在网站上找不到他们的电子邮件。

    您能否分享 E3版本的制造联系人?

    此外,如果您在中国有任何其他可靠的联系人,我希望您能与我分享。

    此致、

    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    eagle 联系人是: nsnaik@eaglecircuits.com

    您也可以尝试这家公司 https://www.gorillacircuits.com/

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brent:

    我是 Juan Carlos、Rafael 的同事。 您是否通过这两家工厂中的任何一家制造了 PMP22650-E2或 PMP22650-E3? 我们是否可以通过订购相同的设计来加快制造速度、从而无需制造新的光刻?

    此致、

    J·卡洛斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我只使用 EAGLE 进行设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我们将与 Eagle 联系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brent:

    非常感谢!

    我们计划在本周与 Naik 联系。

    您能否提供您的电子邮件地址、以便我在将来与您进行有关该项目的交流时帮助您?

    此致、

    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rafael、

    如果您在论坛中不适合的页面上需要其他支持、请联系您当地的 TI 代表、他们可以让您与合适的人员取得联系。

    此致、

    布伦特