This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010054:栅极驱动器卡、高电流消耗。

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010054, TIDA-01605, UCC21710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1304834/tida-010054-gate-driver-card-high-current-consumption

器件型号:TIDA-010054
主题中讨论的其他器件: TIDA-01605UCC21710

大家好:

我们根据 TIDA-010054 CAD 文件制造了栅极驱动器卡。  

我们为电路板提供5V 和3.3V 电源、并在电路板未连接到任何 MOSFET 的情况下施加 PWM 信号、

电路板可正确输出信号、但功耗非常高。 来自5V 侧的电源消耗2.3W、LDO U9和 U10非常热。

您知道电路板在空闲状态下的功耗是多少吗?

我们已更换了设计指南(TIDA-01605 )中所述的变压器,因此我们可以获得输出来驱动+15/-4V 的 MOSFET ,但由于电路板上的高消耗,我们只能获得+11/-4V 的输出。  

我们已经做了基本的短路检查、而且"变压器两侧"没有发现任何东西。

有任何线索吗?  提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我对响应延迟表示歉意。
    这比预期的功耗要大得多。 我怀疑 DESAT 保护 / 软关断电路存在问题。 对于该设计 、始终建议移除该电路、因为它会导致误跳闸。 如果需要 DESAT 和软关断、我们建议使用包含这些特性的智能栅极驱动器和 UCC21710。

    此致、

    安德烈

    亚斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 我们移除了保护性电路、并且评估板按预期工作。

    此致。