This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSPICE-FOR-TI:尝试连接的机器太多

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1307649/pspice-for-ti-too-many-machines-attempting-to-connect

器件型号:PSPICE-FOR-TI

您好!

我更换了我的笔记本电脑。 在尝试安装 TI-PSpice 时、将收到以下消息"PSpice、尝试连接的机器太多"。

请删除我的帐户中列出的计算机之一、或指导我如何操作。  

谢谢。

近红外

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 NIR、

    这在工作中。

    -jc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 NIR、

    这是完成的。 请尝试重新安装。

    -jc