This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010054:在输入电压为700V、输出电压为380V 且输出电压为10kW 时的相位角

Guru**** 2609945 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010054

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1304088/tida-010054-phase-angle-for-10kw-output-at-vin-700v-and-vout-380v

器件型号:TIDA-010054

TIDA-010054参考设计中针对相移和传输功率之间的线性关系建议了23度的最大相移。 在计算输入电压为700V 和输出电压为380V 时的10kW 输出时、我们观察到35度相移、超出了最初的建议值。

在一个新设计中、我们的电压比显著超出参考设计中涵盖的范围、您能建议在"单相移"工作模式下应考虑的最佳相移值吗?

此外、我们还会请求通过电子邮件联系、以进行设计讨论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    23度是800V Vin 500V Vout 的理论计算值。 实际上、由于非线性、死区时间等原因、该值会发生变化。
    这也因 不同的输入和输出电压而异。  

    对于 DAB、 声谱最大传输发生在90度、因此可以使用最大为90度的值。 理论上所需的相移可以通过设计指南中的公式14来计算:

    这种形式提供了以拉德为单位的相移:
    在我们的参考设计中,它是:pi/2 *(1-sqrt (1-8*100kHz*35uH*10kW/(1.6*700*380))= 0.65rad = 37度

    希望这对您有所帮助。

    此致、

    安德烈

    亚斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Andreas Lechner。  

    参考设计中为了降低复杂性、将最大相移保持在23度或37度等低值是否会更好?

    谢谢。

    克里希纳·普拉萨德  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Krishna:
    选择 较低的最大相移有两个主要原因。

    1.  线性度:功率和相移之间的关系总的来说是非线性的、在90度时有一个最大值。 但到23度、 关系更加线性。
    2. 更宽的电压范围:如您所见、输入和输出电压均包含在该公式中。 因此、对于较低的输出电压例如、需要更多相移才能实现最大输出功率

    此致、

    安德烈

    亚斯