This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSPICE-FOR-TI:PSPICE-FOR-TI 的安装问题

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1303998/pspice-for-ti-installation-problem-with-pspice-for-ti

器件型号:PSPICE-FOR-TI

我有同样的错误:开始安装后,出现以下消息:

"发生内部错误。 请访问 http://e2e.ti.com 以获得进一步的帮助。 (-1)

有没有简单的解决方案来解决这一问题?

感谢曼弗雷德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manfred:

    我们已经收到了很多关于这一问题的报告,并且正在积极努力解决这一问题。 我会在有修复时通知您。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manfred:

    请重试。 另一个用户报告了成功。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,David

    无法正常工作,但会出现一条新消息:(-16)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Manfred。 我还有另一个相同的方法、并将其推荐给 Cadence。 我还将按这些、以防发生其他情况。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manfred:

    请尝试使用以下文件替换配置文件。

    位置:%AppData%e2e.ti.com/.../4571_2E00_TIPSpice_2E00_exe_2E00_config\Cadence\PSpiceTIInstall

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,David

    感谢您的支持。

    在我今天尝试安装后、成功了。  

    曼弗雷德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想,这是一个新的一年的魔力。

    不知道发生了什么,因为这影响了很多人,然后似乎自决.

    最好知道纠正措施、以便更快地解决此问题。 很抱歉给你带来不便。  

    此致、

    大卫