This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00779:用于0.2s 计算和其他查询的限流电阻器旁路电路公式

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28180EVM-573

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1310086/tida-00779-current-limit-resistor-bypass-circuit-equation-for-0-2s-calculation-and-other-queries

器件型号:TIDA-00779
主题中讨论的其他器件:UCC28180EVM-573

您好、TI 专家、

您能告诉我们您是如何使用设计中的 RC 值计算这两个0.2s 开关延迟的吗?
另外、2个信号 PFC 和1个整流器(来自2个二极管)信号在打开触发继电器的 MOSFET 时的重要性是什么? 此外、串联齐纳二极管会使电压降低12V、但我们选择的 MOSFET 将仅在1-2V 时导通。 那么时间是如何计算为0.2s 的呢?

请通过公式说明给定的电路及其工作原理。


此外、如果我们不想使用升压跟随器电路、则必须使用或考虑下图中给出的 PFC 升压电路分压器。


正在等待您的回复!  

谢谢。此致、
见 Devendra Pandya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我认识了

    根据 RC 充电电路 R25/R26/R36/R27、 时间常数相当大、
    不过、由于这些电阻器上的整流电压
    脉冲直流(因为没有 E. 电容)、因此充电时间将长得多、
    然后是正常 RC 充电时间。

    对于升压跟随器电路、可以忽略所有示例、
    Q4、R14、C20、您还可以参阅 UCC28180EVM-573、其中有关直流电压检测、请访问 https://www.ti.com.cn/tool/cn/UCC28180EVM-573

    此致
    海利