This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010010:Altium 设计文件

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1308409/tida-010010-altium-design-files

器件型号:TIDA-010010

TIDA-010010的设计指南指出、Altium Designer 工程文件可以从网站下载、但页面上没有链接。  如何获取 Altium 文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Justin、  

    感谢您的联系。

    Altium 文件的 PDF 版本可在产品页面上找到(如下图所示)、但我认为那里没有实际的 Altium 文件扩展名。  

    请允许我与我的同事确认一下、我们是否可以与您分享。  

    产品页面: TIDA-010010参考设计| TI.com

    谢谢。此致、

    普雷蒂  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Preeti:

    谢谢你的答复。 如果您查看第17页的"设计指南"(该页上的第一个链接)第4.4节、则说明可从同一网页下载 Altium Designer 项目文件。 但是、这些文件不在该页面上的任何链接中。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Justin、

    感谢您的答复。

    可以! 我理解您的担忧。

    当您单击该链接时、便会看到该参考设计的网页。 请 单击 设计文件和产品 如下图突出显示的部分所示。 请检查并告诉我这是否对您有效。  

    如之前消息中所述、可在此处获取 Altium 文件的 PDF 版本。  

    谢谢。此致、

    普雷蒂  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、PDF 文件在那个页面上、我已经找到了它们。 这些在文档的4.1和4.3.1中引用。 正如我在原帖中所提到的、该文档指出 Altium Designer 项目文件应该在那里、而不仅仅是 PDF 文件。 有没有这些工具?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Justin、

    TIDA-010100设计仅在 Allegro 中提供、但 不适用于 Altium Designer。 此处的文档有误(我们将修复它)。 如果您想设计布局或原理图、请使用 Allegro。

    您打算使用设计文件是什么? 我们可能会为您提取信息。

    此致、

     托马斯