This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-050047:TPS25750 GUI 访问问题

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1309853/tida-050047-tps25750-gui-access-issue

器件型号:TIDA-050047
主题中讨论的其他器件:TPS25750

大家好、

我有一位客户解决了以下问题。  

"我无法运行此处所述的评估软件:

适用于2-4节电池的集成式 USB Type-C PD 和充电参考设计(修订版 A)(TI.com)

 

特别是第9页上的此步骤:

  1. 运行基于 Web 的 TPS25750应用程序自定义工具 GUI 的 MicrosoftRegisteredWindowsRegisteredPC

 

似乎是从3M 公司所不允许的 TI 云中分离出来的。  是否有针对此类问题的权变措施?  我假设您的其他一些客户的 IT 部门具有类似的政策?"

提前感谢!

马可

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    这是他们尝试使用的链接吗?  https://dev.ti.com/gallery/view/USBPD/TPS25750_Application_Customization_Tool ver2/7.0.4/

    到目前为止、我尚未看到客户报告此类问题。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tommy、

    我向他们发送了链接、似乎它仍被他们的公司云封锁;他正在与他们的 IT 小组合作处理该链接。 你还有什么建议吗?  

    谢谢

    马可

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有一种下载 Web GUI 的方法可以在定位机器上运行、但我听说下载的版本有设置问题、所以我不建议这样做。  

    我们计划在将来针对我们的器件迁移到基于网络的 GUI、因此我认为他们最好解除对 TI 云的 GUI 访问权限的阻断。

    此致