This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010040:生成警报信号所需的信号规格

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1307690/tida-010040-signal-specification-required-for-generating-alarm-signals

器件型号:TIDA-010040

你(们)好!

我之前查看过警报音发生器的参考设计。

TIDA-010040参考设计| TI.com

我想在 Altium 中模拟设计、并尝试生成波形以研究电路。 在此过程中、我无法确定 PWM/GPIO 通道的规格设置是什么。 上升时间、音频频率、音频脉冲等信号将具有周期、频率、占空比、脉宽等规格。 但参考手册中没有提到相关内容。 你们能否帮助我使用您在固件中设置的值来生成低、中、高优先级警报信号? 我看到固件可用、但我无法读取代码。 您是否可以分享信号规格来研究电路?

此致、
萨海布