This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSpice 工具安装错误

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1309144/pspice-tool-install-error

您好、先生!

我在安装 PSpice 时遇到了一个问题、请给出一些建议、如下图所示、没有库就无法执行下一步。 BTW、我已多次重新启动计算机以重新安装库。

另一个问题是、如果我强制退出 PSpice 重新安装库、然后忽略以重新安装库、尝试打开新工程、将在以下问题下出现、然后自动停止 PSpice。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cynthia:

    这似乎与我们已经跟踪的问题是一样的。 为了避免产生混淆、我将关闭该内容、并使另一个内容保持活跃。

    大卫