This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSPICE-FOR-TI:向变压器添加单独的次级绕组

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27524, UCC27624

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1294420/pspice-for-ti-adding-separate-secondary-windings-to-transformer

器件型号:PSPICE-FOR-TI
主题中讨论的其他器件:UCC27524UCC27624

团队、

如何在 PSPICE 中向变压器添加次级绕组、如下图所示。

我需要使用自定义值进行建模。 请指南。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohammed:

    您可以按照以下主题中所述尝试:

    https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1171613/pspice-for-ti-flyback-transformer-with-multiple-secondaries-and-auxiliary-winding/4426563#4426563

    下面还有一个链接:

    https://e2e.ti.com/f/1/t/1279202

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我确实遵循了这条线。 但我在将 K_break 与电感器关联的步骤中感到困惑。

    下图是我试图在仿真中复制的图。

    LP - 5.07mH

    LS1、LS2 - 5.07mH。

    请提供建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohammed:

    让我来看看可能有简单答案的一些应用工程师。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    等待您的响应。

    此外、我还尝试仿真栅极驱动电路、它会引发错误。 您能否也对此进行详细了解。

    e2e.ti.com/.../practice_2D00_2023_2D00_12_2D00_04T07_2D00_37.zip

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohammed:

    我在 UCC 电路上没有问题。 完全正确地进行仿真。 我不知道栅极电路为什么不停地说没有接地。

    我甚至删除了设置栅极电压的电路、并为中点输入1V、300V、为另一个栅极输入301。 仍然保持不变、无接地警告。

    我想知道这是 C2门模型中的某种东西。  

    如果您正在查找特定的 TI 器件、我可以重定向此内容以获取应用支持。  

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David、我不熟悉 Pspice 环境、我完全不明白您用它做了很好的模拟、是什么意思。 我必须做哪些更改才能正常工作? 是否存在仿真设置或任何设置、请以简单的步骤进行指导、因为当我尝试仿真时、它会中止仿真。  我基本上需要绘制两个 MOSFET 的 Vgs。  

    还可以帮助我构建耦合电感器。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的测试台有2页。 页2是 ucc27524的参考设计。 我进行了搜索、并从内置库中打开了该参考设计、然后运行了该仿真。 它工作正常。

    您的高电压 MOSFET、页1、我无法进行仿真。  

    仍在检查第二个 TAP 变压器。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohammed:

    在 PSpice 中有一个内置的变压器。

    您可以在原理图打开时访问它。

    转到"Place"、"PSpice Component"、建模应用

    然后选择"System Modules"、"Transformer"。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:PSpice 中可用的是中心抽头变压器、与脉冲变压器不同、我们需要一个单独的第二个绕组。

    帮助我与模拟和电感器或请联系我的专家谁可以指导这?  

    我需要最终确定栅极驱动器电路。

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我来看看。 在 Cadence 的网站 pspice.com 上、我没有找到任何特定于脉冲变压器的东西。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Mohammed。

    如果将新上传的 UCC27624模型放入电路并打开其测试台、则其中一个是脉冲变压器电路:

    您以前说过在将电感器与 K_break 关联时遇到问题? 我只需双击 K 符号打开属性编辑器、并插入以下值:

    我发现您希望将耦合保持在1或0.99、较低的耦合会导致收敛困难。 我会跳过绕组间电容 和漏电感、直到理想的变压器正常工作、然后一次将它们加在一起。 我认为耦合因子应该模拟漏电感、但只要遵循点表示法、我认为分立式电感器也应该起作用。

    如果有任何帮助、请告诉我。 我用脉冲变压器进行了524驱动半桥的仿真、但我从未如此详细地对变压器进行建模。

    谢谢。

    A·M·

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的更新。 如何处理此问题。  

    还共享524个仿真、让我来检查一下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohammed:

    我们的专家目前不在办公室、应在本周结束前与您联系。 感谢您的耐心和理解。

    此致!

    普拉蒂克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohammed:

    e2e.ti.com/.../pulse-gate-drive_2D00_2024_2D00_01_2D00_04T15_2D00_50.zip

    请告诉我这是否有效。 这只是一个非常简单的概念验证、因此不要太注重值和拓扑。

    谢谢。