This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-050035:成像仪板和基板参考设计原理图和布局的 Altium 源文件

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-050035, TIDA-050036

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1308005/tida-050035-altium-source-files-of-schematic-and-layout-of-imager-board-and-base-board-reference-design

器件型号:TIDA-050035
主题中讨论的其他器件: TIDA-050036

大家好、

我们正在使用 TIDA-050035汽车领域参考设计设计设计和开发摄像头模块。

我们需要将 EEPROM 添加到布局中、因此需要原理图和布局的源格式。 我已经从 TI 网站下载了光绘文件、但原理图和布局在 pdf 中。 请您共享 Altium 源文件。

谢谢

Akchitta