This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSPICE-FOR-TI:PSpice 安装错误代码[LMC-02955]

Guru**** 2609945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1307976/pspice-for-ti-pspice-install-error-code-lmc-02955

器件型号:PSPICE-FOR-TI

团队成员  

我在安装 PSPICE for TI 工具时遇到问题...

笔记本电脑借用并重新安装 Windows11。  

我使用我的帐户重新安装工具、每次都在 finall 步骤中储存。 等待超过1小时,过程只是空闲...

[BTW]备份延迟仅3分钟就能成功完成此过程... 我还可以为您提供 normall 安装日志。

"开始过程:D:\Cadences\PSpiceTI\tools\binorLibraryDownLoad.exe、带有参数:-mode full_install "

显示错误代码:  

随附错误安装日志(我的机载笔记本电脑)

 e2e.ti.com/.../7343.cdsPspiceTIlog.txt

你能不能帮我解决这个问题?  

成功登录以下(从 Backip 笔记本电脑)

e2e.ti.com/.../cdsPspiceTIlog_5F00_successful.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cherny、您好!

    两台笔记本电脑是否以相同的方式连接到互联网?

    -jc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、jc

    是的、是 Sameway 和相同的电缆。

    我会为 TI 多次重新安装 PSPICE。  

    (上次我按修复)

    不知何故、它能起作用、感谢 JC。