This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSPICE-FOR-TI:应用程序未运行

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1303399/pspice-for-ti-the-app-is-not-running

器件型号:PSPICE-FOR-TI

PSpice for TI 未运行。

显示此消息、我尝试了两个选项、但都是一样的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hugh、

    下载/安装站点出现问题。 这可能是相关的。  

    解决另一个问题后、我会再次与您确认。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hugh、

    是否仍有此问题?

    安装问题似乎已经解决了、但我还没有听到大家的回复。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我今天尝试过、但问题仍然存在、因此我决定重新安装该软件。

    卸载后、我尝试安装时收到以下消息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢休。 第三个报告这个新错误。 我来谈谈您的问题。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此问题已解决。 我可以登录并安装 PSpice 但我无法运行,仍然相同的代词。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的! 不知道发生了什么。 我们将继续研究该误差(-16)。  

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请尝试替换以下位置的配置文件

    %AppData%\Cadence\PSpiceTI 安装

    及随附的文件。

    大卫

    e2e.ti.com/.../1030_2E00_TIPSpice_2E00_exe_2E00_config

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     PSpiceTIInstall 中存储的文件与您提供的文件完全相同。

    不管怎样,我替换了文件,但结果是相同的。

    问题仍然存在。

    我想这个问题与我的电脑-三星 Galaxy Book3 360 i7/512GB NVMe 固态盘(NT750QFG-KP71G)有关。

    操作系统是 Windows 11家庭版。

    我可以在装有 Parellel (Windows 11)的个人 Mac 上安装并运行该程序、所以我现在将停止此问题、并将在我的个人 Mac 上运行该程序、以找到我的设计的真正解决方案。

    如果您发现与此问题相关的任何建议、请随时告知我。

    感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、弹出窗口何时显示?

    点击"是"或"否"会出现什么情况?

    谢谢。
    简体中文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不会发生任何情况。 "是"或"否"也是如此。

    再次运行、同样的弹出窗口即将出现。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您自从安装 PSpice for TI 后、从未成功运行过它?

    请尝试重命名以下目录、并尝试重新启动 PSpice for TI:

    C:\CDS_SPB_HOME\cdssetup\OrCAD_CaptureT52 Spice_Install

    C:Spice_Install

    谢谢。
    简体中文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你是对的。 我从未成功运行过。

    我试过你的保证,结果是一样的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、在您单击"是"或"否"后、不会显示其他消息?

    您是否要共享此文件?

    "C:\Users\{your_login}\AppData\Roaming\Cadences\PSpiceTIInstall\cdsPspiceTIlog.txt"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../1323.cdsPspiceTIlog.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hugh、

    它是否安装在您运行它的同一个帐户中?

    谢谢。
    简体中文