This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSPICE-FOR-TI:PSPICE-FOR-TI:代码(-1)发生内部错误

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1303864/pspice-for-ti-pspice-for-ti-internal-error-occured-with-code--1

器件型号:PSPICE-FOR-TI

您好  

当我尝试安装 PSpice 时、收到一个错误、内容为"发生了内部错误。 请转至包含错误代码(-1)的 TI e2e:"  

我可以看到其他人遇到了相同的问题、但我找不到解决方案

您能帮助吗?

谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Seyed:

    我们已经看到该误差突然增加。 我会在问题得到解决后立即通知您。

    感谢您的耐心等待、

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    在 E2EChina 论坛上、两个用户遇到了相同的问题。 如果需要更多信息才能解决问题、请与我联系。  我将询问这两个用户并将其提交给您。

    此致、

    艾米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Amy。 提交是跟踪和解决此问题的最佳方法。 这一轮票提供了所需的奖励、以获得用于解决此问题的资源。

    我会告诉大家修复的时间。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Seyed:

    请重试。 另一用户报告已成功安装 PSpice for TI。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的答复。

    我们的一个用户报告说 他的同事发送给他的安装软件和访问密钥已成功安装。 但是、另一个用户重新安装、重新请求然后安装不能解决问题。

    此致、

    艾米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David、 上面提到的第二位用户现在可以成功安装。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让它们替换位于以下位置的配置文件

    %AppData%\Cadence\PSpiceTI 安装

    文件:

    e2e.ti.com/.../1460_2E00_TIPSpice_2E00_exe_2E00_config

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的关注和支持! 当我上次回复时、我的两个客户的问题都已解决。 谢谢你。