This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSpice for TI 验证问题

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1305600/pspice-for-ti-validation-question

尊敬的 PSpice for TI 团队:

我们知道、在 PSpice 安装过程中应将 PC 连接到互联网、并且 PSpice 许可证需要 每30天验证一次。

政策不允许我的客户的 PC 连接到外部互联网、如果他们要使用 PSpice for TI、则与 PSpice 相关的 Web 链接需要由客户的政策授权。  您能否提供 与 PSpice 安装和验证相关的所有 Web 链接?  

非常感谢。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yang:

    请让他们添加以下内容:

    https://cdsplicwc.cadence.com/

    https://software-dl.ti.com/

    https://downloads.ti.com/

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的答复。

    但是、我检查了所有网站、发现无法打开它。 正确吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    听起来是正确的。 让他们尝试允许这些、然后检查更新是否完成。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Larkin、您好、

    客户尝试 ping 3个地址、但不起作用。 您是否知道相应的固定 IP 地址? 谢谢。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ping 地址将得到该响应。 让他们将地址添加到允许的列表中、然后尝试完成更新。

    这应该会起作用。

    大卫