请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TINA-TI 如果在新原理图上放置电压发生器、然后尝试将信号类型(从默认的单位步骤)更改为任何其他类型(例如正弦波)、则 Tina TI 会冻结并无响应。 当我按 Ctrl-Alt-Del 键时、我看到另一个弹出窗口、显示"系统错误"。 代码5。 访问被拒绝'。
如果我重新启动 Tina-TI 并加载以前的文件、其中包含已配置为另一种类型(如正弦波)的电压(或电流)发生器、然后我可以单击...作为信号类型并调整参数。 但是、如果我尝试单击其他图标之一 以更改类型、它会再次冻结。
卸载并重新安装不能解决问题。 我使用的是 v9.3.200.277