请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN74S140D
我没有找到以下提及的 IC 的 IBIS 模型文件,因此请帮助我
1. OPA388IDR
OPA320AQDBVRQ1
SN74HC14DR
TLV3502AIDR
5.SN74ACT00D
6. SN74S140D
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
器件型号:SN74S140D
我没有找到以下提及的 IC 的 IBIS 模型文件,因此请帮助我
1. OPA388IDR
OPA320AQDBVRQ1
SN74HC14DR
TLV3502AIDR
5.SN74ACT00D
6. SN74S140D
尊敬的 Srinivas:
我只能为逻辑器件提供输入:
任何器件在系列之间的 IBIS 模型中都具有相同的行为。
Unknown 说:3.SN74HC14DR
您可以在以下网站上使用: e2e.ti.com/.../sn74hc00.ibs
Unknown 说:SN74ACT00D
https://www.ti.com/product/SN74ACT04
Unknown 说:SN74S140D
这是一个非常古老的家庭。 遗憾的是、我们没有这些模型。