This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSPICE-FOR-TI:安装过程中出错-内部错误

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TPS50601A-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1304230/pspice-for-ti-error-during-install---internal-error

器件型号:PSPICE-FOR-TI
主题中讨论的其他器件:TINA-TITPS50601A-SP

您好!

我在3台机器上试用过它-我的工作台式机、工作笔记本电脑和家用赢得11台机器。  在我输入密钥并显示内部错误后,安装期间它们全部停止。  我在我的桌面上以 admin 的身份运行,但我不得不以 admin 的身份运行它,以使它在安装后工作,我不想做.

下面是错误:

以下是日志文件:

2023年12月15日(星期五)上午9:47:44 :检查许可 URL 是否可访问
2023年12月15日星期五上午9:47:45初始化
2023年12月15日(星期五)上午9:47:45从 pcb.cadence.com/.../TI_URLs.txt 下载 URL 文件
2023年12月15日(星期五)上午9:47:45响应内容长度=1766
2023年12月15日星期五上午9:47:45:C:\Users\Mylar \AppData\Roaming\Cadences\PspiceTIInstall\TI_URLs.txt 已下载字节= 1766
2023年12月15日(星期五)上午9:47:45 :阅读 JSON URL 文件
2023年12月15日(星期五):从 JSON 文件设置媒体下载服务器 URL
2023年12月15日(星期五)上午9:47:45 :阅读 JSON URL 文件
2023年12月15日(星期五)上午9:47:45 :从 JSON 文件设置 dll 路径
2023年12月15日(星期五)上午9:47:45 CHWS URL 是: cdsplicwc.cadence.com/.../v2
2023年12月15日(星期五)上午9:47:45: DownloadServerPath 是: software-dl.ti.com/.../installer
2023年12月15日(星期五)上午9:47:45: ReleaseVersion in XML: 17.40.009 InstalledVersion on system:
2023年12月15日(星期五)上午9:47:45
2023年12月15日(星期五)上午9:47:45:检查 compnts.dat
2023年12月15日(星期五)上午9:47:56 : error_code cdsVblRegisterInstallation: VblInternalError
2023年12月15日星期五上午9:47:56:strErrorMsgDesc:出现内部错误。 请访问 http://e2e.ti.com 以获得进一步的帮助。 (-1)
2023年12月15日星期五上午9:47:56:strErrorMsgDesc:出现内部错误。 请访问 http://e2e.ti.com 以获得进一步的帮助。 (-1)

运行时,我确实得到一堆输出: wmic BIOS 在命令提示符处获取-至少在2台机器上,所以我们只考虑这2台机器。

我不知道还有什么可以尝试的。  我需要让其运行、因为我必须模拟 TPS50601A、并且它已从 Webench 中删除。

瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    许多用户正面临此问题。 我们正在积极地制定一个解决方案。 一旦我们实施了修复、我将与您联系。

    此致、

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    是否仍有此问题?

    至少有一个人报告说他们已经能够安装 PSpice。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我放弃了一整天的尝试对3台电脑。  我让 TINA-TI 正常工作、所提供的模型似乎目前为止可以正常工作。  我获得的补偿网络和电感器值与 WEBench 提供的值(通过电子表格)不同、但我将重新设置我的所有电源值、然后硬件将告诉我其余的值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    我对困难表示歉意。 TINA 和 PSpice 模型基本相同。 如果您发现 Webench 和 TINA 之间存在匹配问题、请通过 E2E 联系相关器件的产品线。 他们应该知道三角洲的细节。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PSpice 的问题是、它不会安装在我拥有的任何计算机上。  我无法与 Webench 进行任何对比、因为您从 Webench 中删除了对我要使用的器件的支持、而这正是导致这一切的原因。  希望 TINA 给我提供准确的结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何找到可以解决 PSpice 安装问题的用户?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件是什么? 我可以将其重新定向到该组。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我认为它是该主题的一部分。  TPS50601A-SP 是该器件。  我被告知它已从 Webench 中删除、实际上、我再也看不到它了。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我们看看空间牛仔要说些什么。 不知道 Webench 中是否有具有类似架构的器件。 当然,他们会知道。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    由于在 Webench 模型中发现的问题、零件的 Webench 支持被放弃。

    目前、 我们建议使用器件产品页面(SLVRBG4)上的 Excel 计算器以及器件产品页面上的 TINA 或 PSPICE 模型。

    谢谢。
    安迪