This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ20Z655DBTR-R1 EVSW's 我想获取的软件

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQEVSW, BQ30Z554-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1297489/bq20z655dbtr-r1-evsw-s-software-i-want-to-get-it

主题中讨论的其他器件:BQEVSWBQ30Z554-R1、BQ20Z655-R1
您好、BQ20Z655DBTR-R1  
 
无法解析软件。  
 
我将通过整理程序比较表来附加它。

首先、程序是不同的。

我无法检查您推荐的程序是否也可行

我根据 EVM 规格告诉您、因此请检查一下。  
 
程序启动时警告灯异常 我正在向您发送所附文件。  
 
    我想获取 BQ20Z655DBTR-R1 EVSW 的软件  
 

新时科技股份有限公司

古戈  办公室。 MA-3201,15  Gyeongin-Gongin- ro 53 gil, Guro-Gu, Seoul, 08217

总部 。  1111, Gyeongin-Gongin-ga-gil, ro Guro-gu, Seoul, 08214

电话: 02-679-8,195,8159传真。 02-6679-8196 H.P. 010-5099-8195

电子邮件。 nse@nselec.co.kr

 

 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Junho:

    请分享您尝试连接的设备的固件版本和构建信息。 您是否在寻找适用于电量监测计的 EVSW?

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BQ20Z655DBTR-R1  EVSW 的软件  我想获取它  nse@nselec.co.kr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Junho:

    由于每个 EVSW 都是为固件的特定构建而设计、因此请分享确切的构建和版本信息。

    我已经给您发送了一个请求。

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    BQ20Z655EVM BQ20Z655EVM   电路板软件丢失。

    您可以通过电子邮件发送软件吗?

    nse@nselec.co.kr
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Junho:

    请分享您正在使用的电量监测计的确切构建和版本信息。 您应该能够遵循有关哪些命令将返回此信息的 TRM 指导、因为每个 EVSW 都是为固件的特定构建而设计的。

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    即使是基本版本、我也希望获得软件支持、但我不能获得?   

    电路已完成、但软件无法从 TI 网站接收数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    bqEV-EASYSetup00.09.xx.exe   我想收到一个可以运行的文件。

    之后、我会问您有关 TI 的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Junho:

    请接受我发送给您的 PM 请求。

    请尝试下载 BQEVSW 软件、然后查看您所需的器件版本是否存在: https://www.ti.com/tool/BQEVSW

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我检查了 T 的回复数据。 "你给我打电话。"

    我检查了此软件是否是不同的 BQ30Z554-R1软件

    会选中该复选框、并且引脚映射和引脚数都不同。

    那么、请阅读您昨天分享的 BQ20Z655-R1的观点

    安装软件后有关接口过程的所有问询都与软件下载相关

    我无法检查安装等。

    器件:bq20z655-R1 FW 版本:V0_03_BLD0004 软件  可行吗?

    我想接收电子邮件或链接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Junho:

    我们不能直接通过 E2E 的电子邮件联系客户。 请回复我的私人消息或联系您的 FAE。

    您似乎能够与器件通信并读取寄存器、您能否解释一下自己一侧的哪些地方不起作用?

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件:bq20z655-R1 FW 版本:V0_03_BLD0004 软件  可行吗?   您不能将软件发送给我吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我无法工作、因为我没有任何计划材料。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     FAE 的反馈。  =>我不明白。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Junho:

    请在 E2E 上接受我朋友的申请。

    从您共享的屏幕截图中可以看出设备正在通信、且内部版本正确。

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    接受朋友请求 , 通过电子邮件订阅  我做的用户。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好?  你打算什么时候回复? 我不能工作、因为存在时间差。 您什么时候开始上班?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Junho:

    E2E 在我们这边已经下线了、我们也无法做出反应。 我将通过私人消息向您发送更新。

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们没有时间。 请抓紧时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Junho:

    请务必遵循我们的建议、以便我们尽快为您提供帮助。

    此致、

    怀亚特·凯勒