This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] am625:无法使用 sdcard 复制 eMMC 中的文件(评估板正在工作自定义板不工作)

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1304655/am625-unable-to-copy-the-file-in-emmc-using-sdcard-eval-board-is-working-custom-board-is-not-working

我们使用定制的 AM62x 电路板  
在 EMMC 启动时、我们的自定义电路板面临一个问题:大文件在 eMMC IT 循环中无法存储超过一个小时、但 TI 设计的评估板它可以正常工作。 除了 eMMC IC 器件型号外、整个设计

评估板 EMMC IC 器件型号- MTFC16GAPALBH-IT

定制板 EMMC IC 器件型号-MTFC16GAPALBH-AAT


我们 在评估板和自定义板中使用相同的命令、但 我们只能引导评估板。


我们可以在定制板上读写小文本文件。

我们已在 reference.e2e.ti.com/.../error-emmc-custom.txte2e.ti.com/.../emmc-eval.txt 的附件中将 UART 中反映的输出作为文本文件进行了附加。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lokesh。

    如果我理解正确、您可以在 eMMC 上复制 u-boot 映像、u-boot 会出现。 您在加载内核和 rootfs 时遇到问题?

    已尝试查看是否可以引导 tisdk-base-image、看看它是否启动。

    按照学院提供的说明进行操作:

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AdNWBqCVds4ZSqU9osT1tQ__AM62-ACADEMY__uiYMDcq__LATEST

    在 TI EVM 上开发 Linux ->在 eMMC 上刷写 Linux

    此致、

    苏伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Suresh:

    我们已经执行了上述步骤、但仍然无法工作并尝试启动内核。 您能建议一些降低 eMMC 速度的方法或任何其他通过 eMMC 解决引导的方法吗?  随函 附上了 eMMC 启动映像以供参考、此外、我还在附件中附加了完整的输出文本。


     e2e.ti.com/.../EMMC_5F00_Boot.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lokesh。

    您在定制电路板上使用的 EMMC 尺寸是多少? 还有它有多少个分区、它们的大小是多少?

    此致、

    苏伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Suren:

    我们根据以下规格使用 EMMC。  

    大小:16GB

    eMMC IC 器件 型号:MTFC16GAPALBH-AAT

    谨随函附上 EMMC IC  MTFC16GAPALBH-AAT 的数据表和图像、以了解说明及其尺寸、供您参考。 此外、我还附上了 MMC 信息。  

    注意:我们将使用相同的 IC 作为评估板。

    e2e.ti.com/.../EMMC_5F00_DATASHEET.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lokesh。

    我们是否可以拨打电话以查看您的设置中可能出现的问题。  告诉我您明天早上(达拉斯时间)的可用性、以便我可以共享会议邀请。  

    此致、

    苏伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suren:

    我们现在和明天上午的达拉斯时间可用。 请将邀请分享至 lokesh@indrainsignia.co.in aravind@indrainsignia.co.in 

    此致、

    Lokesh。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lokesh。

    已向您发送明天达拉斯时间上午8:30的 WebEx 会议邀请。 明天与你沟通。

    此致、

    苏伦