This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP20878:需要20V 输出

Guru**** 2872490 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP20878

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1305253/pmp20878-need-20v-output

器件型号:PMP20878

您好、TI 团队、

在我的设计中、使用 poe 和 USB-C 作为电源。 我想将 PMP20878作为 POE 侧的基准。  PMP20878输出电压为24V。  最好将 poe 输出电压设置为20V 以匹配 USB 电压。

是否可以在  PMP20878上进行轻微调优以将输出电压设置为20V?

谢谢!

Ömer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Omer:

    这是可能的、我将在原始设计人员中循环进行确认。

    请稍等一下

     

    。 谢谢。 罗伯特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Omer:

    您可以通过将 R64的值更改为6.98k 欧姆将输出设置为20V。  唯一的问题可能是 VC_IN 偏置电压。  输出绕组和偏置绕组之间的匝数比为2:1。  偏置电压 VC_IN 将约为20V 输出减去 D33/D36上的二极管压降的一半、因此约为9.0-9.4V。  TPS2373-4中启动稳压器的最大 VC_IN 电压为9.0V。  我还会将 D33/D36更改为肖特基二极管以在 VC_IN 导通电平上提供更大的裕度。  BAT46WJ_115或 BAS100CS 应在最低 VC_IN 电压约为10V 的情况下实现低0.6-0.8V 的压降。  它们都具有100V 额定电压并采用相同的 SOD-323封装。

    谢谢。

    大卫