This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSPICE-FOR-TI:太多计算机尝试使用相同的访问密钥

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1302454/pspice-for-ti-too-many-machines-try-to-attempt-using-same-access-key

您好!

请帮助从除20547-441084之外的所有其他计算机中删除我的 PSpice 登录。

此致

阿克希尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Akhil、

    我将提交该请求。 该计划可能在下周完成。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akhil:

    这似乎是约玛2天前提交的一篇文章的副本。 因为旧机器(20547-441084除外)现在已禁用、我将关闭此功能。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的支持!

    仍然无法 在我的新笔记本电脑中安装 PSpice for TI。

    显示"发生了内部错误。 请访问 http://e2e.ti.com 以获得进一步的 帮助。 (-1)"

    阿克希尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我会跟  Jejomar 跟进。

    阿克希尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请确保您已安装 Visual C++。

    您是否可以共享安装日志?

    您应该能够在此处找到它:

    您可以在 C:\Users\中找到 \AppData\Roaming\Cadence\PSpiceTIInstall

    文件名: cdsPspiceTIlog.txt

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akhil:

    我们现在收到了很多这样的报告。 研究它。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dave、您好!

    请查看日志文件。

     e2e.ti.com/.../8686.cdsPspiceTIlog.txt

    我正在尝试使用 Widows 11在笔记本电脑中安装 PSpice for TI。

    此致、

    阿克希尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Akhil。 我将在修复该问题后通知您。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢大卫!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akhil:

    您可以重试一下。 有些人现在报告已成功下载该文件。 我需要找出是解决了、还是一些奇怪的间歇性问题。

    谢谢。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    问题现已解决、并且我已在笔记本电脑上成功安装该工具。 非常感谢您的支持!

    此致、

    阿克希尔