This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01421:外设 RC 值计算

Guru**** 2930940 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV2316-Q1, LMV7275-Q1, TIDA-01421

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1305013/tida-01421-peripheral-rc-values-calculation

器件型号:TIDA-01421
主题中讨论的其他器件: TLV2316-Q1LMV7275-Q1

在 TIDA-01421设计中如何计算 TLV2316-Q1和 LMV7275-Q1的外设 RC 值(下图以红色圆圈显示)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电阻器(R)和电容器(C)的值将取决于电机电流纹波信号的特性。  该电路的目标是仅放大纹波信号的频率、并衰减低频(直流)和高频(噪声)成分。  运算放大器级构成一个带通滤波器(阻止低频和高频)、通带以纹波基频为中心。  比较器级将运算放大器的输出与电压阈值进行比较、从而产生脉冲流。  理想情况下、每个纹波周期都有一个脉冲、从而允许使用简单的脉冲计数功能来跟踪运动情况。  滤波器设计的参考资料是 webench.ti.com/.../filter-type 。