This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00288:参考设计(TIDA-00288)是否支持超高速4端口?

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1305229/tida-00288-does-the-reference-design-tida-00288-work-with-superspeed-4-ports

器件型号:TIDA-00288

大家好、

如果我们根据参考设计在没有任何通信(I2C、EEPROM)设置的情况下生成电路板、我想知道这4个下行是否可用作超高速 USB 3.0。

如果不是、我们是否需要其他设置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、 它在上行端口上提供同时超快速和高速/全速连接、而在下行端口上提供超快速、高速、全速、或者低速连接。

    谢谢

    大卫