请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-01487 Thomas、
感谢有关 PCB 的响应。 我将使用 Altium 文件并为电路板发送。
在另一个线程上、您是否知道使用此电路配置可以重复多少个节点? 我希望有3个或更多器件以菊花链形式连接、以便在这个单个 CAN 总线对上进行串行通信。
此致、
乔尔
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Thomas、
感谢有关 PCB 的响应。 我将使用 Altium 文件并为电路板发送。
在另一个线程上、您是否知道使用此电路配置可以重复多少个节点? 我希望有3个或更多器件以菊花链形式连接、以便在这个单个 CAN 总线对上进行串行通信。
此致、
乔尔
大家好、Joel、
我们已经为 CAN 网络之间的一个中继器设计和测试了它。 这主要是为了隔离这两个 CAN 网络。
将多个 CAN 中继器作为菊花链使用的用例是什么? 3)总线长度? 两个以上的隔离式 CAN 网络? 还有事吗?
我还没有测试过将多个中继器置于菊花链配置中、但可以想象仲裁电路可能会引起一些问题... 但是、如果您能提供有关该用例的更多详细信息、我或许能够提出一种替代解决方案。
此致、
托马斯