This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP11107:自驱动 SR 实现

Guru**** 2928990 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP11107, UCC24612

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1304397/pmp11107-self-driven-sr-implementation

器件型号:PMP11107
主题中讨论的其他器件: UCC24612

大家好、  

PMP11107设计中的自驱动 SR 电路在反激式应用的非连续模式下有何行为。  我正在从事反激式设计、并尝试为我的设计实现和仿真自驱动 SR、如 PMP11107中所示、但由于 DCM 运行模式、电流在达到零后、在 MOSFET 关闭之前开始负流、这应该避免。  反激式转换器在 PMP11107设计中的哪种模式下工作?   

谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此设计中的同步 FET 由主反激式变压器(耦合电感器)驱动。  当初级 FET 关闭时、它们将在整个1-D 周期内保持开启状态。  这需要在 CCM 下运行、以使电流保持为正、轻负载下除外。  在轻负载条件下、将存在一些负"循环"电流。

    使用我们的同步 FET"理想二极管"控制器 UCC24612来驱动每个 FET 也许可以在 DCM 下运行。  我没有尝试过这个,但它应该起作用。  此网页显示了一个与 PMP11107原理图类似的简单方框图。

    https://www.ti.com/product/UCC24612?keyMatch=UCC24612&tisearch=search-everything&usecase=GPN

    谢谢。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的及时响应。  

    我的反激式设计用于汽车应用。 由于我找不到任何符合 AEC-Q 标准的  SR 控制器、因此我在寻找一种使用分立式解决方案实现 SR 的替代方法。 如果您对 TI 使用分立式方法在非连续模式下实现同步整流有任何建议或参考、敬请告知。  

    谢谢你。