This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430编程问题

Guru**** 2855560 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET, UNIFLASH, MSP430F2330

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1290125/msp430-programming-issue

主题中讨论的其他器件:MSP-FETUNIFLASHMSP430F2330

我最近从 Mouser 购买了595-MSP-FET 编程器、作为我们的测试组的额外组件、但在尝试与新设备通信时出现初始化错误。  当我交换一个时、以前的单元可以正常工作、通过眼睛和设备管理器、两个编程器看起来是相同的。  指示灯正确、那么有哪些不同之处?  可能是固件问题吗?  TI 是否可以使用软件来区分两个不同 MSP430单元之间的差异?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    我不确定。  我想这可能是固件问题、但与 MSP-FET 连接的大多数工具应该会自动检查并在需要时更新固件。  您在 PC 上使用什么软件工具?  那么、您要对什么 MSP 进行编程?   

    如果可能、我建议使用其他软件工具进行测试、有时开关将有助于触发自动固件更新。  通常、我建议客户短暂尝试 CCS 或 Uniflash 来查看是否会收到固件更新的提示。  

    谢谢。

    JD。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在使用的软件是由 Elpotonic Inc . 3-0提供的 FET-Pro430 (FET MSP430闪存程序)、而我尝试编程的 MSP 是 MSP430F2330。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    在这种情况下、我建议尝试 CCS 或 Uniflash、以便查看是否可以编程以及它是否会为您自动更新编程器的固件。  甚至还有一个在线版本的 Uniflash 您可以试用: https://dev.ti.com/uniflash/#!/ 

    尝试一下这些解决方案、让我们知道是怎样的。   

    谢谢。

    JD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我确实加载了 uniflash 并尝试了加载映像、但收到代理错误、我不知道如何修复它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JD 无法正常使用在线版本在哪里可以获取 CCS 或 Unflash 软件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我找到了 Uniflash 编程软件、但在我的 MSP430F2330已连接并通电的情况下、该程序未检测到任何器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    您是否能够使用这款新编程器对任何器件进行编程?  

    您看到的确切错误是什么?  是否只是显示"device not found"?  

    谢谢。

    JD   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我明白了-新编程人员只需要进行固件升级、而 Uniflash 发现并加载了固件。  我从未通过 Uniflash、但我的生产固件现在可以正常工作。  我在 SAM-ICE 等其他程序员上也看到过这种情况、但在插入后进行更新时、它会立即发现问题。 与 MSP 程序员现场学习、因为这是我第一次使用这些工具。