This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 电源管理论坛

Guru**** 2781345 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC2897A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1304336/power-management-forum

器件型号:UCC2897A

您好!

我们 使用 UCC2897A PWM 控制器设计了有源钳位隔离式直流/直流转换器。

 针对 Fsw 设计的转换器: 400kHz,但我们  在控制器的 pin_12 (输出)上得到了两个不同的 Fsw : 400kHz 和750KHz。

我在 PIN_12 (OUT)和原理图上附加了捕获的波形。

谢谢

上午

 e2e.ti.com/.../page6-_5F00_-Controller_5F00_FB.pdf