This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TI Connect 关闭 TI-84并复位 RAM

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1304276/ti-connect-turns-off-ti-84-and-resets-ram

我有一个新的 TI-84 Plus 图形计算器(不确定我在哪个论坛上、因为似乎没有合适的类别)、当我尝试使用 TI Connect 时、我选择的任何图标都会导致计算器关闭。 我只能通过取出电池并将其放回来使其打开。 但是、当我重新开启它时、RAM 会被擦除、我的所有编程都丢失了。 我甚至不能支持它。 请提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dennis、

    E2E 用于解决 IC 设计和应用问题。  计算器查询在"计算器"页面处理:  

    education.ti.com/.../products   

    计算器团队乐意帮助解决此问题。

    此致、  

    ~伦纳德