This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01487:TIDA-01487

Guru**** 2609975 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01487

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1300500/tida-01487-tida-01487

器件型号:TIDA-01487

您好、系统应用团队:

  我的客户将设计 CAN FD 中继器来增强 CAN 驱动强度和补偿信号.

我们发现 TIDA-01487的系统参考设计可实现 CAN FD 中继器。

您能否回顾一下  TIDA-01487在12米长 CAN 长度补偿方面符合的要求?  

如果是、我是否可以知道我是否可以应用一个 TIDA-01487 EVM 进行测试?  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roy:

    您希望以哪种速度操作12米以上的 CAN 总线? 通常可指定它在40m 上以1Mbps 的速率工作。 根据经验、1m 电缆会增加5ns、然后我们在计算延迟时需要考虑该因素。 然后、它在 ECU1上是6m、在 ECU2上是6m?

    关于您在板上的请求、我们不再拥有配备团队的测试板。 我们无法为您提供电路板。

    此致、

     托马斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roy:

    现在、我将关闭此 e2e 条目。 如果您需要其他信息、请重新打开该主题。

    谢谢!

     托马斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Thomas:

     抱歉、我还有一个问题。  

    根据您的评论-> 可以指定它在40m 以上的1Mbps 下工作。  ,这意味着如果客户使用2Mbps,对于没有中继器的12m 电缆也应该没有问题,我是不是正确?  

    谢谢!  

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roy:

    我没有通过互联网搜索找到一个好表格来确认 CAN-FD 支持的最大电缆长度。 大多数表格都以1Mbps 标准 CAN 停止。

    最好是借助 TI CAN 产品系列确认特定 CAN 收发器的最大长度。 您知道使用的是哪种 TI CAN 收发器吗? 如果是、请为 PL to Response 创建一个新的 e2e 条目。

    谢谢。此致、

     托马斯