This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP11371:满负载问题

Guru**** 2912410 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP11371

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1303672/pmp11371-full-load-problem

器件型号:PMP11371

您好!

我将 TI 的参考设计(PMP11371)用于5.5V/12A 的电源、但当我增加超过8安培的电流时、我的电源会下降。 以及 IC 也出现故障。 如果我将电流检测电阻值从181 Ω 降低到160欧姆、那么我的变压器会增加更多的热量、并且我的 TVS 二极管部分也会增加热量接近 xx.100C.I 需要12安培输出与5.5V 输出。我应该替换或计算哪个部分以获得设计输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vipin:

    您是否完全按照原理图复制了设计? 您是否使用了完全相同的变压器? 似乎变压器漏电感过大。

    谢谢。

    罗伯特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、先生、我的设计与折射相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    设计之间必须做出一些改变、是否有什么不同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生、我使用的是 RLTI-1174变压器、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    同样的变压器好了、其他组件怎么样? 您是否更改了其中的任何一个? PCB 布局是如何改变的呢?

    谢谢。

    罗伯特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生、我复制了参考设计中的整个电路。 其中没有组件被分离。 由于这一点,我不得不面对问题。 但在电源打开后、使用 Renko 变压器 RLTI-1174时、电源消耗的负载最高仅为8安培。 当施加高于该值的负载时、输出电压下降。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vipin、

    您的输入源是什么? 您是否已进行检查以确保它可以输出足够的功率并且未达到电流限制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我处理电流检测电阻的值、那么我的电源将接入12安培的负载电流。 但是 TVS 二极管部分会发热并开始吸烟、因为我降低了负载。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:
    我正在以200交流电压操作电源。 之后、我的要求是90V VAC 到265VAC 之间。 但在进行设计后、我认为我应该至少在200VAC 的电压下运行它、以便我知道它在多大程度上运行。 但它不会超过8安培的负载。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生、请指导我通过使用90Vac 提供265Vac 输入来从电源获得5V/12Amp 输出。 即使在经过这么多的输出后、TVS 二极管部分和变压器也不会发烫。 请帮我。 我对我的设计进行了最终测试、然后将其送去生产。 运行此设计的压力很大、我不明白应该更改哪个部分。 以便我可以获得所需的输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vipin、请发送一次侧开关、二次侧和电流检测的波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、还请发送电路板照片、检查1、3和5A 输出时的效率、以便与测试报告中的数据进行比较。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VIN-90VAC_输出-5.5V/8Amp/漏源

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VIN-90VAC-Vout-5.5V/8AmP/电流检测引脚波形   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输出二极管波形 Vin_90Vac-Vout-5.5V/8Amp   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     VIN-200VAC-Vout-5.5V/8安培波形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VIN-200VAC 输出电压-5.5V/8A 输出波形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VIN-200VAC/Vout-5.5V/8A 漏极到源波形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "好,先生,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。