This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP11371:用于开关 IC 的 UCC28740DR

Guru**** 2928180 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1301019/pmp11371-ucc28740dr-for-switchng-ic

器件型号:PMP11371

您好!

变压器饱和的原因是什么。 如何解决问题。

谢谢、此致

维什瓦纳特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vishwanath,您可以在这里更具体地说明您的问题吗? 发生变压器饱和的原因有几种、通常是为了将电流增加到超出变压器能力的水平。 变压器需要重新设计。

    Thansk,

    罗伯特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生、我现在使用的是设计人员在参考设计 RLTI-1174中使用的同一个变压器、但电源在 TVS 二极管检测和变压器磁芯上会增加更多的热量。 我已检查所有组件、所有组件均与参考设计器件号相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vipin、

    您是否更改了电路板布局或任何其他组件?

    谢谢。

    罗伯特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将关闭该主题、我们将在另一主题中解决相同的问题。