主题中讨论的其他器件: TIDA-010018
大家好、
在这种工作条件下、空载时的功率损耗是多少?
1.VIN=4.5V、Vo=5V;
输入电压=4.5V、输出电压=10V。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
在这种工作条件下、空载时的功率损耗是多少?
1.VIN=4.5V、Vo=5V;
输入电压=4.5V、输出电压=10V。
您好、Zoe、
功率损耗可根据 效率、 VOUT 和 VIN 值推导出引脚输出。
关于 VOUT:此设计不使用闭环控制。 因此 VOUT 取决于 VIN、变压器匝数比和次级侧二极管的正向压降-请参阅 TIDA-00349设计指南 https://www.ti.com/lit/pdf/tidu813的公式19 。 正向压降取决于 IOUT 以及温度-它们是导致 VOUT 在中高输出电流下变化的主要因素。
在低电平条件下、尤其是在非常低的 IOUT 条件下、将存在寄生开关尖峰 的额外贡献、这些尖峰将由二极管进行峰值整流、并导致 VOUT 增大、上述公式19未涵盖这一点。 但 TIDA-010018设计指南 https://www.ti.com/lit/pdf/tiduen0的图27中记录了此影响。 本参考设计对隔离式直流/直流转换器使用的电路与 TIDA-00349相同、
TIDA-00349的特定值:
VIN = 4.5V、IOUT=100uA、得到的 VOUT = 5.16V、IIN=256uA、效率44.8%、 PIN= 1.15mW、POUT=516uW、PLOSS=634uW
VIN = 4.5V、IOUT=10uA、得到的 VOUT = 5.61V、IIN=144uA、效率为8.7% PIN= 648uW、POUT=56.1uW、PLOSS=592uW
VIN = 4.5V、IOUT=1uA、结果 VOUT = 6.86V、IIN=132uA、效率1.2%、 PIN= 594uW、POUT=6.86uW、PLOSS=587uW
没有针对空载条件的特定测量值、但是1uA 或10uA IOUT 条件可被用作一个合理的近似值。
虚拟负载(电阻器)或 VOUT 后调节(即通过低 IQ-LDO)可用于获得 与负载无关的 VOUT。
VOUT = 10V 的结果 未经 使用现有设计进行评估。 我预计次级二极管的开关损耗会略大。 与5V 情况相比、输出电压为10VOUT 时的空载损耗不应变化太大。
此致
于尔根