This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01371:仿真、硬件和放大器;系统设计工具论坛

Guru**** 2909120 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01371, CSD19534Q5A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1301067/tida-01371-simulation-hardware-system-design-tools-forum

器件型号:TIDA-01371
主题中讨论的其他器件: CSD19534Q5A

您好!我将 TIDA01371参考设计用于我的应用、PZT 作为负载。

对于 PZT、我的脉冲波是500MHz。 (使用全桥)

峰值电流约为65A,为脉冲波。

我的"虚拟-GND-Pos" 在脉冲之后振荡、如 pic 上所示?

C1-单端到负载

C2- V_Gate

C3 -差分 prob VDS

C4 虚拟接地位置

如何减小振荡?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我已经要求设计团队跟进。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nadav

    我将您的原理图与初始 TIDA-01371进行比较、发现这里有区别。

    1. R853为4.99k、但初始设计为10k。

    2. Q92 (FMMT497)被 FMMT625取代。

    3、Q155、Q156与 Q139、Q140并联。

    您能否使用 TI 初始设计完全更新该设计并重试? 请随时告知我们结果。 谢谢。

    此致、

    比尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bill、

    R853是针对 LDO 的调节、我将替换它  

    2.将替换 Q92,

    FMMT625 -  VCEO 为150V、IC 为1A

    FMMT497 = 300V 的 VCEO、IC 0.5A、

    它是否会产生振荡??

    Q155和 Q156不能组装、但 我们使用 CSD19534Q5A 、 TIDA-01371使用 CSD19533KC。

    4.能否介绍一下  TIDA-01371中 C3 1000pF 的使用情况?