This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TI PSpice

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1303272/ti-pspice

TI PSpice 是否具有与 Cadence 版本相同的库?  还是仅包含 TI 库?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!

    它附带一些基元设备。 可配置 MOS 等

    模型就能够导入 TI PSpice。 如果它们是基于晶体管的(或二极管、基本上如果它们具有 PN 结)、则将限制为3个探针(称为标记)。

    我们正在努力将一些基本晶体管、二极管等包含在 TI PSpice 中。

    希望这对您有所帮助。

    大卫