This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSPICE-FOR-TI:安装问题

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: PSPICE-FOR-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1294160/pspice-for-ti-installation-issue

器件型号:PSPICE-FOR-TI

大家好、

下面是我们的一位客户遇到的问题、您能 提供一些故障排除建议吗?

PSPICE-FOR-TI 安装失败、将显示以下屏幕快照:

单击图中的详细信息>>后、对话框消失、 安装程序不可见。  

计算机符合以下 PSPICE-FOR-TI 安装要求  

上述现象的原因可能是什么?  

此致、

艾米  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amy:

    我要把它提交给 Cadence。

    请在备注部分中提供用户信息、因为我需要联系以获取更多详细信息。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我已在备注部分提交了客户信息、e2echina 论坛的客户:

    https://e2echina.ti.com/support/tools/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/789404/pspice-for-ti

    谢谢。

    艾米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您 Amy。 我将使用此信息更新 TT。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amy:

    以下是相关建议。 请让客户尝试这些并报告结果。

    1) 1)清理 TMP 和 TEMP 文件夹。

    2)在某些情况下,从网络点安装 SPB 似乎是导致此错误的原因。 转储本地驱动器上的映像并尝试安装。  

    如果上述选项均不起作用、请让用户在本地计算机中再次下载安装程序、并在清理 TMP 和 TEMP 文件夹后在管理模式下执行全新安装  

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  David:

    客户告知仍然不起作用、再次下载安装和更改浏览器也不起作用。 他询问是否有其他下载安装程序的方法、例如 zip 文件?

    谢谢。

    艾米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Amy。 如果他们尝试在管理模式下使用、但它不起作用、我们可能需要安排一个电话来找到解决方案。

    我已将联系信息传递给了、我们将看到可以做什么。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amy:

    Cadence 曾尝试联系以安排呼叫、但没有答案。

    您是否因此问题收到任何更新?

    大卫