This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSPICE-FOR-TI:安装时崩溃

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1300270/pspice-for-ti-crash-when-installation

器件型号:PSPICE-FOR-TI

双击运行软件后、它会自动最小化、并在几秒钟后崩溃。 无提示。 请观看视频。

e2e.ti.com/.../VID_5F00_20231205_5F00_083306.mp4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lizhong、
    你能检查一下是否有 Endpoint Protector 吗? 我在另一个例子中看到了类似情况、即必须更新 Endpoint Protector 才能在公司级别运行 PSpice。
    我还将打开一个内部票证、假设它不是端点(同样、请与您的 IT 人员核对、看看是否有其他病毒防护软件阻止安装)来查看此情况。
    此致、
    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请检查您的防病毒日志、看看您是否可以将此.exe 添加到例外列表中。 更新策略可能会允许该 exe 运行并完成安装。

    此外、您能否发布文本日志文件 cdsPspiceTIlog.txt?

    您可以在 C:\Users\中找到 \AppData\Roaming\Cadence\PSpiceTIInstall

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shu:

    是否有任何变化? 安装了吗? 如果没有、您能否提供上述请求的文件?

    大卫