This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP9756:NC 钻孔文件

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1302669/pmp9756-nc-drill-file

器件型号:PMP9756

您好!

我们正在尝试生产一些用于测试的评估板、但下载的光绘文件不包含 NC 钻孔文件、

我们的制造商需要钻取文件、想知道它们是否可在某个位置下载、

此致、

乔尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Joel!

    抱歉、我们也没有钻孔文件、因为这是一个非常旧的设计。  

    Br

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shuai:


    谢谢您告诉我、

    此致、

    乔尔