This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010057:Swaroop

Guru**** 2855850 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010057, AFE5832LP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1301885/tida-010057-swaroop

器件型号:TIDA-010057

主题中讨论的其他器件: AFE5832LP

我想访问 TIDA-010057的参考设计、其中包括 MCU 固件和 PC (平板电脑)软件。


我们使用 AFE5832LP 设计了便携式超声波成像子系统。 因此、我们需要完全访问这两种器件的设计材料。

我们注意到、TI 提供了'SWAFE'板和"TIDA-010057"参考设计套件。

要使用 TIDA-010057、我们需要访问'SWAROOP AFE'板的完整设计文件。 我们想要访问此电路板的完整设计文件。

我们期待很快收到您的回复。

此致、