This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP10733:使用正电压作为反馈基准?

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3251, PMP10733, PMP22343, TPS54560

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1299014/pmp10733-using-the-positive-voltage-as-feedback-reference

器件型号:PMP10733
主题中讨论的其他器件:TPA3251、、 PMP22343TPS54560

大家好!

我正在设计电源结构、以便同时为 TPA3251 VDD 以及前置放大器运算放大器供电。

因此、电源转换器结构的输出要求为:+12V、100mA 电流为~μ A、容差频带为11 - 13V、而-12V 的反向负电压小于50mA 电流(仅运算放大器电源和驱动器、容差仅影响运算放大器输出能力、因此假设值为-10... 15V 可以)

输入电压为10 - 36V、因此不适合使用 Flybuck 转换器。 似乎堆叠式降压/升压可能是一个不错的选择。 与 PMP10733类似、我计划使用1:1耦合电感器(1:1而不是1:1:1!)、但需要注意的是、负输出电压已得到很好的调节、但正输出电压不会。

-->整体思路是调节正输出,即使在反相降压升压。 如何做到这一点、有什么好主意吗? 由于尺寸和成本限制、我不想对+12V 使用后置稳压器。

如果有任何其他更好的供应结构的想法,我愿意它;)

谢谢。

此致、

卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lukas:很抱歉耽误您的时间,该电源的原设计者已经离开 TI。 我要求另一位工程师看一下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lukas:

    PMP22343显示了另一个稳压选项。 在该设计中、对差分电压进行调节、然后添加齐纳二极管、以确保负输出不会下降得太远。 对于这么宽的输入、您很可能需要某种形式的齐纳二极管来保护其中一个输出。

    此外、还可以使用非同步降压器件、以便匹配二极管。 PMP22343使用 TPS54560、对于+36V 输入电压至-12 V 输出电压也是合理的。

    如果您对此有任何问题、请告诉我。

    谢谢。

    约翰