This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010081:来自 MCU 的 LLC 控制器、CC CV

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1299020/tida-010081-llc-controller-cc-cv-from-mcu

器件型号:TIDA-010081

您好!

我想将该 LLC IC 用于 EV 充电器。 (LLC 半桥拓扑)

要求为1KW、0至59V、0至17A  

但实际的输出电压和电流必须通过 CAN 通信进行控制。为此、我将使用 STM32G0 IC。

我的疑问是如何根据我的要求设置电压和电流、我想有一个具有3.3V 基准的运算放大器、固定电流和电压

建议我如何针对我的应用使用 UCC25630来实现此操作

谢谢!

文卡泰什 B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  

    我不确定您想要如何控制 LLC 功率级、模拟或数字控制、 如果您想使用 MCU 来控制电压或电流、那么这基本上就是使用 TI LLC 控制器的模拟控制、 您可能需要使用 MCU DAC 设置电压和电流、但我的理解是 LLC 可能无法支持 0-59V 宽范围输出、   

    Br

    最大值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我想用 MCU 控制、至少要从0到17A 的电流控制、电压可能来自斜坡、这意味着当它达到59V 关闭 PWM、30V 在无负载条件下开启。

    我预期的主要原因是负载条件下的电流控制。

    我想了解硬件方面的知识、是否能像这样使用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这应该是可行的、连接是我们用于设计具有 LLC 的 CC/CV 的电路、您可以参阅

    Br

    最大值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max Wang:

    感谢您共享该电路、这似乎器件数量很少、您能否详细说明一下我们可以从 MCU 向此处提供 PWM 的位置(在 U4之前或在引脚3和5的 U4之后)

    谢谢  

    文卡泰什 B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max Wang:

    请您确认

    谢谢!

    文卡泰什 B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、基本而言、我认为您可以生成从 MCU 到 OPA 基准引脚的基准、从而形成一个反馈环路、   

    Br

    最大值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!