This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010081:PFC 级

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1299018/tida-010081-pfc-stage

器件型号:TIDA-010081
主题中讨论的其他器件:UCC28180

您好、TI 专家。

美好的夜晚

我正在将 UCC28180 PFC IC 用于1kW EV 充电器前端。

我已经使用变阻器负载(2个板)单独测试了 PFC 电路、开关频率为100kHz。将输出电压微调到415V 直流

当我使用同一电路、同一 PCB 板、一块板打开时、PFC 升压至415V DC、然后我开始逐渐增加变阻器负载、同时达到1KW 的功率、电压会骤降至405V。

同样也是2号电路板,功率1kW,电压维持在415V。

我不知道为什么这种下降的原因、因为相同的电路、相同的组件、相同的 PCB、但在两个电路板上的行为不同。

2.  第二个问题是当我给满负荷然后使能 PFC 操作,驱动器 IC 关闭,好建议在这种情况下操作的方法。

3、效率是96到97 %,有没有办法可以进一步提高效率,因为累积效率(PFC+LLC )只有92 %(峰值),要求高于95 %。

谢谢!

文卡泰什 B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Venkatesh B  

    谢谢你们的问题、  

    1、您能帮助检查电路板1是否触发了电流限制吗?

    如何启用 PFC? 基本上、最好在轻负载条件下启动 PFC、然后启用具有 UVLO 引脚的下游 LLC、这样可确保系统安全运行。

    3、能否检查热性能、看看哪一个产生的热量最多、通常 PFC 级效率在交流线路降低的情况下会下降、所以最好检查 EMI 扼流圈等其他组件、您的 PFC 级目标效率是多少?

    Br

    最大值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我通过控制电路为 Vcc 12V 供电来启用 PFC。

    两个电路板都经历了软启动、然后逐渐增加负载(两个电路板都运行良好、除了该压降)

    未检查热性能、但两个板都加载了1.1KW 峰值功率

    目标效率高于98%(98.5%对我来说意义重大)

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、请回复我、以便我可以继续

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、我说过、如果您的 PFC 级触发电流限制、您是否可以检查它?其他情况是没有理由让两个电路板显示不同的电压、基本而言、您可以锯切电感器或其他电路以进行双重检查

    Br

    最大值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wang:

    我将与另一个电路板进行交叉检查

    谢谢!

    文卡泰什