This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP40025:满载时的启动问题

Guru**** 2910380 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP40025, UCC28730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1300521/pmp40025-startup-problem-at-full-load

器件型号:PMP40025
主题中讨论的其他器件: UCC28730

您好、先生!

晚上好!

我正在使用48V/1Amp 电源。为此、我使用 TI 参考设计 PMP40025。 我的 IC 是 ucc28730DR。电源工作正常。 但我遇到了满载启动的问题 。当我打开电源时,它不会在满载(1安培)下启动。它的启动电流为0.100A,超过这个值,它不启动。 请指导我改进满载 startup.in 我应该在哪个部分进行修复。

谢谢、此致
维平·库马尔·什里瓦什
(电子产品设计工程师)
Synergy 系统和解决方案
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vipin:

    我认为此处发生的情况是、UCC28730在启动时处于 CC 调节状态、因为转换器必须提供1A 负载加电流来为输出电容器充电。 这导致启动时间更长、并且 UCC28730的 VDD 上没有足够的电容来在此较长的启动时间内防止 VDD 电压下降至关断电平。 请尝试以下三项操作:

    1.检查您用于 C7、C8和 C12的部件。 这些应为 X5R 或 X7R 电介质。 其他电介质的电容与直流偏置特性相比可能要差得多。

    2.尝试向 VDD 添加更多电容。 或许可以使用47uF/35V 等小型铝电解电容器。

    3.尽量减小电流检测电阻(R11和 R12)。 这将增加 CC 操作期间的恒定电流电平并加快启动时间。

    谢谢。
    布赖恩