This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01022:TIDA-01022+TSW14J57EVM 问题

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ3200, TIDA-01022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1290831/tida-01022-tida-01022-tsw14j57evm-issue

器件型号:TIDA-01022
主题中讨论的其他器件:ADC12DJ3200

大家好、

我使用 TIDA-01022和两个 TSW14J57来验证 ADC12DJ3200同步。 HSDC PRO 使用触发模式、两个 ADC 之间的相位有时会跳变一个 LMFC 周期。 这是一种正常现象吗?

此外、我参考" TSW14J57revE 固件设计文档"、发现 TSW14J57不支持基于 sysref 的触发模式。 您是否有任何支持该功能的固件?  

您能帮助检查这个问题吗? 谢谢。

此致、

切里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我可以知道是否有任何更新吗?  

    谢谢。此致、

    切里